This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS54541:Webench 结果与计算不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856258/webench-tools-tps54541-webench-results-do-not-match-calculations

器件型号:TPS54541

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据客户的要求、我已根据计算 TPS54541补偿的数据表创建了自己的电子表格。 客户有特定参数,但我决定使用数据表中的示例(第8.2.1.1节):Vout=3.3V,Iout=5A,以及列出的其他参数。 以下是结果-请注意我的电子表格是如何合理地接近产品页面中提供的 slvc452e.zip 的、但 Webench 除了 Ccomp 外具有明显不同的值:

我的电子表格:

Rcomp = 6.5kOhm

Ccomp = 5.1nF

CHF = 120pF

TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REVE.xls

Rcomp = 6.8kOhm

Ccomp = 4.7nF

CHF = 100pf

Webench

Rcomp = 27.4kOhm

Ccomp = 4.3nF

CHF = 8.2pf

真正的问题是、实验室测试显示的 Webench 解决方案性能更好;我们希望了解 Webench 背后的标准、以便解释设计中所做的决策。 您能否解释一下差异的原因、并列出 Webench 中使用的公式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将有 AE 来检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是一个 webench 论坛的问题、我会将其移至 Webench 小组。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们将通过电子邮件解决此问题。

    谢谢、此致、

    普拉文 B