This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:模型转换错误

Guru**** 2536240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867707/ucc21710-q1-model-conversion-error

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

您好!

我尝试将 UCC21710-Q1转换为 Tina TI 模型,但我遇到同样的错误:Invalid device $CDNENCSTART

您能否建议 您获取我的解决方案如何注释掉这一行代码以及在哪里: .model IXGA8N100 NIGBT???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tushar、 请查看此应用手册和视频、如果您之后有其他问题、请告知我们。 www.ti.com/.../slva527.pdf training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。 我已经浏览过一次材料和视频。 但是,由于可用于仿真的 ucc21710的 LT spice 模型是加密的,因此显示了相对于“几个节点”的一些错误。 因此、我考虑了一种将其转换为 Tina TI 的替代方法。 但它不起作用、因为我之前说过、我遇到了一些错误。 因此、我请求您为我提供下载 LT SPICE 15.7或更高版本的链接、或为我提供仿真上述 IC 模型的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您能不能为我提供未加密模型或链接来下载 LT Spice 15.7或更高版本、以便我可以仿真 UCC21710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    调用 IXGA8N100模型的行用于 PSpice 仿真、但 UCC21710模型本身不需要。 这些行可能会被注释掉、并且在将模型导入到 TINA/LTSpice 时应该被注释掉。 下面突出显示的部分是要注释的部分。

    注释掉 与 IXGA8N100关联的行后,是否可以将模型导入 TINA 或 LTSpice?

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我尝试通过在代码突出显示部分的每一行的开头添加*来进行注释、但仍然无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    我需要澄清。 遗憾的是、对于加密模型、您需要使用 PSpice 进行仿真。 目前、我们没有可供公众使用的未加密模型。  

    但是、我认为 PSpice 的学生版本可在他们的网站上下载、并且有许多在线教程介绍了如何在 PSpice 中执行仿真。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,感谢您的回复。我尝试在 OrCAD Student Lite 版本中模拟 UCC21710,它给了我未定义子电路的错误,我在一篇文章中看到加密模型只在 LTSPICE 15.7或更高版本上运行, 那么、您如何建议我对我的电路进行仿真呢?

    我是否无法看到我的此 IC 设计是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    遗憾的是、它需要完整版 PSpice。 您可以使用 EVM 来评估您的电路性能、而不是仿真。 如果您有关于器件运行的具体问题、请参阅我们的 EVM 用户指南、应用手册和数据表。

    我对这种混乱表示歉意。 如对此器件运行有任何其他问题、请再次发布。

    谢谢、

    Audrey