This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:COUT 最大值?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857010/tps62175-cout-max

器件型号:TPS62175

大家好、我使用 WEBENCH 来设计这个开关、不清楚增加推荐的输出电容是否会对性能产生任何不良影响。 具体而言、我使用了以下参数:Vinmin = 7 Vinmax = 18Vout = 5V、Iout = 500mA

WEBENCH 使用了22 μ F 的 Cout。  但是、我的客户决定在输出端放置两个22uF 电容器以及个1uF 电容器...我阅读了一份应用手册、其中说如果您在外部补偿开关上增加了 Cout、您还需要调整补偿(?)。  你可以帮我清除这个吗?

感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../WBDesign22-TPS62175.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffery、

    2 x 22uF 是完全可以接受的。  2 1 uF 电容器也可以添加。  数据表的9.2.2.2节和表2中提供了更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、感谢您的快速回复!