This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:开关频率高于数据表规格。

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832228/tps562219a-switching-frequency-is-higher-than-datasheet-specification

器件型号:TPS562219A

您好、先生、

我的客户检查了其设计上的开关频率、但结果与数据表信息不匹配。

他们的质量团队将遵循数据表的规格来检查此电源轨设计是否通过或失败。  

其 设计为输入电压12V 和输出电压3.3V。

问题1. 您能否帮助检查测试结果是否存在任何问题?

问题2. Fsw 结果为714khz。 为什么频率高于6.5V 输出电压(根据数据表信息)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa

    看起来占空比为900nS/1400ns=64%、对于12V 输入电压和3.3V 输出电压而言是不正确的。   

    客户正在执行什么测试? 负载瞬态? 或者其他什么?

    您能否将原理图发送给我进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    将 Vin 更新为5V。 我通过邮件向您发送 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa

    频率(714kHz)正常。