This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:与 VMMC 相比、TPS65910A:VDIG1和 VDIG2不正常

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65910A3EVM-583
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868997/tps65910-tps65910a-vdig1-and-vdig2-is-unnormal-compare-with-vmmc

器件型号:TPS65910

大家好:

 我不同意最后的结果(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/585576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65910%25252520%25252520%25252520%25252520VDIG1)、因为他  的波形不是很 准确。我 的波形是100us/div,、我看到了与  (最后一个问题者)。那么、这是我的 VDIG1测试图片、它是正确的、只是一 个常规现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 TPS65910器件的 DIG1输出的正确且正常现象。

    您看到的是受控的"开通时间" (VOUT = 0.1V 至 VOUTmin)、其典型值为100us。  

    巧合的是、您的示波器屏幕截图放大后显示的时间分频为100us/div、因此您可以清楚地看到、从 VOUT=0.1V 到1.8V-3%的时间几乎正好为100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berner:

      正如您所说,我看到的是“VOUT = 0.1V 至 VOUTmin”。但 当波阶跃进入时,VDIG 的电压不高达 VOUTmin (约为1.75V)。实际上 ,电压为1.5V。您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从0到1.4V 的转换率非常快-->1.5V/12US = 0.125V/us。 如果这个压摆率是恒定的、VDIG1将在14us 内而不是100us 内达到1.8V。

    从0到1.4V 的压摆率应被忽略。 这是 VDIG1在未受控制时的斜升速度。 强制 VDIG1以100us 的时间斜升至 VOUT、min 这一事实是导致阶跃(0至1.4V、然后停止)的原因、而不是器件问题。 该阶跃之后是一个 RC 延迟、该延迟会逐渐上升至最终电压

    您将此步骤视为一个问题、而不是一种用于控制此 LDO 斜坡速率的故意设计技术。 数据表的唯一要求是 "开通时间" (VOUT = 0.1V、最高 VOUTmin)的典型值为100us。  

    我不能说为什么使用了这种设计技术、但我可以说、这是有意使用的、用于满足 100us 的"开通时间"规格。 测量所有 LDO 的接通时间有助于您验证它们是否都符合规格。 或者、您也可以 使用不同的引导引脚设置(BOOT1、BOOT0引脚设置为00b)为 TPS65910A3EVM-583上电、以查看 VDIG2在输出电压为1.2V 而非1.8V 时的表现、并比较不同 EEPROM 设置修改输出电压时其他 LDO 的导通情况。