This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 WEBENCH 错误

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832370/lm5022-lm5022-webench-error

器件型号:LM5022

您好 TI

我们在 WEBENCH 上进行仿真            

选择 LM5022 Flyaback            

我们需要设计输入10Vdc~12Vdc 和输出60VdVdV/2A 隔离式电源。            

是否可以实现该规格?            

出现以下错误信息。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    首先、感谢您 在设计中考虑使用 LM5022。  Webench 是一款非常好的工具、但存在局限性:模型引用现有电路板、功率级别和热限制可能会阻止模型生成设计。  这里的另一个问题是 Webench Vout 限制为50V。  我们需要将其打开。  

    根据您的规格、功率级别为120W、可由反激式器件支持、但它不是最合适的拓扑。 当然、您仍然可以使用 LM5022。  

    对于您的案例、我将向我们的 Webench 团队提交申请、以打开 Vout 限制。 这可能需要一些时间、您可以稍后再检查。  如果您需要设计支持、请联系您所在地区的 TI 销售人员或 FAE。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi