This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895故障分析

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867922/bq25895-bq25895-failure-analysis

器件型号:BQ25895

大家好、

客户正在使用我们的 BQ25895、他们遇到了某些产品的故障、 故障现象如下:

①当 PCBA 未上电时、Vbat 引脚和 VSYS 引脚的直流阻抗仅约为5Ω Ω;
②当 VBAT 使用 Keithley 提供4V 电源时、VSYS 电压约为3.26V、VBAT 具有240mA 电流输出。
③ Vbat 和 GND 的直流阻抗为194Ω Ω;
④插入 USB 进行充电时、Vbat 设置为4V。 此时、充电器状态指示灯始终亮起、VSYS 电压为4.23V。 此时、VBAT 不充电、但输出65mA 电流。

下面是原理图、您能不能就此发表一些意见?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果从电路板上移除 BQ25895 IC 并连接了电池、您是否看到从电池中拉出任何电流?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

     ,从 PCB。移除 bq25895、则电池没有电流 μ A 流向系统

        Ω。测试 BQ25895 VBAT 引脚和 VSYS 引脚之间的电阻值、这些引脚已从电路板上移除,该值非常小、约为5 μ  A 似乎 IC 已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

       如果您将电池 从电路板上移除、则不会从电池中拉出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有多少 PCB 发生故障?  

    它们是否正常工作并最终发生故障、或者它们是 DOA?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢对本案例的支持。 客户了解此失败的原因。 因为它们使用 Keithley 电池仿真器连接到充电器 VBAT。 他们发现、当移除仿真器时、会观察到浪涌、峰值电压为9.7V、因此这可能会导致充电器损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、9V 电压可能会损坏器件、尤其是在绝对最大额定值为7V 的 VBAT 条件下。  

    在我们的内部测试中、我们还使用 Keithley 电池仿真器、但也在充电器的直接输出端添加了一个较大的100、000uF 电容器、以避免类似的浪涌。  

    您还可以考虑使用 TVS 二极管或齐纳钳位、以帮助缓解开发中的这种影响。

    如果遇到任何其他问题、请随时发布新主题。

    此致、

    Joel H