This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:低输出电压。 如何从输出引脚获取3.3V 电压?

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831482/bq25570-low-output-voltage-how-to-get-3-3v-from-the-output-pin

器件型号:BQ25570

你(们)好

我刚刚从第三方购买了 BQ25570模块板、在 TEG 提供0.3-0.6V 输入电压电源时、输出始终低于100mV。 我在这里上传了原理图。 我 对 BQ25570有几个问题

我从数据表中读出、它说 EN 引脚应接地以启用 IC。 如果您从原理图中看到、我是否需要将 EN 连接到 J2的 GND?

2.我从这里的线程中读出、说我需要将 Vout_EN 和 VBAT_OK 连接在一起才能开启降压操作。 是真的吗?

请帮助。 我尝试从输出获得至少3.3V 的电压。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khairun、

    要启用 IC、/EN (使能)引脚必须变为低电平。 如果将 VOUT_EN 连接到 GND、则降压转换器将始终处于启用状态、但这可能不是理想情况、因为当器件处于冷启动模式时、转换器可能会启用此状态。 要仅在器件处于冷启动状态时启用降压转换器、必须将 VOUT_EN 连接到 VBAT_OK。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我立即将 EN 连接到 GND、将 Vout_EN 引脚连接到 VBAT_OK? 或者我需要等待它才能达到冷启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khairun、

    是的。 将/EN 连接至 GND 以启用芯片。 将 VOUT_EN 连接到 VBAT_OK。 您必须等到器件处于冷启动状态后才能看到 VOUT 上的3.3V 输出。 该时间会因 VIN 而异。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ricardo! 明白了。

    1最后一个问题。 但是、如果我希望输出为5V、只 需将/EN 连接到 GND、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khairun、

    要在 VOUT 上获得5V 电压、您将通过将/EN 连接到 GND 并将 VOUT_EN 连接到 VBAT_OK 来启用 IC。 您必须相应地调整电阻器网络、以将 VOUT 设置为5V。 请注意、VOUT 的输出来自由 VSTOR 馈送的内部降压转换器。 这意味着您的 VSTOR  必须大于 VOUT。 数据表第6.6节中的电气特性表指出、VOUT 必须比 VSTOR 大200mV。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!! 谢谢 Ricardo!