This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:2s 系列系统侧电量监测计

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ28Z610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856945/bq34z100-2s-series-system-side-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件:BQ40Z60BQ34110、、、 BQ28Z610BQ40Z50

大家好、

我正在寻找2S 系统侧电量监测计 IC。
bq34110、bq34z100-G1、bq40z60似乎支持2s 系统侧电量监测计、但我在数据表中找不到任何提到系统侧支持的注释。
这些器件是否支持2s 系统侧电量监测计?

如果没有、是否有任何支持2芯系统侧电量监测计的器件?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    当您参考系统侧电量监测计时、您是否说电池将从电量监测计上分离? 如果是这种情况、bq34z100将是您的选择。

    如果电池单元始终处于嵌入状态、则任何电池组侧电量监测计都可以正常工作。 对于2s 应用的嵌入式电池解决方案、我推荐使用 bq28z610或 bq40z50

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我读取了 bq34z100-G1的8.2.4可更换电池系统。
    在这一解释中,有以下评论。
    "更换的电池应采用相同的化学成分、并且与要更换的电池的原始设计容量接近、因为这可确保器件的其他配置选项仍然有效。"

    我的客户正在考虑可拆卸电池系统、有时新电池容量不接近于要更换的电池的原始设计容量。
    例如、原装电池容量:100%。 新电池容量:50%或类似的电池容量。

    在这种情况下、它会发现器件的一些其他配置选项无效。
    我想知道的是 bq34z100-G1是否支持此类不同容量的更换、如果我们更换容量不同的电池、会发生什么情况? 是否存在任何技术问题?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

      设计容量是电池的性质、不随充电或放电过程而变化、它指定电池可充电或放电的总电荷量。

      根据我的理解、您所关心的容量是特定时刻特定电池的剩余容量、这决定了可以从现在放电的容量。 它始终随充电和放电过程而变化。

       但是、如果电池化学成分和设计容量相同、则可以将电池更换为系统侧电量监测计。 测量仪表将估算电池连接时的剩余容量