This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:DAPWM 的最大波动范围为0.05、如何进行设计以确保采样数量的精度

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832401/ucc21710-q1-the-maximum-fluctuation-range-of-dapwm-is-0-05-how-to-design-to-ensure-the-accuracy-of-sampling-quantity

器件型号:UCC21710-Q1

DAPWM 的最大波动范围为0.05。 假设采样高电压为600V、

假设入口 AD 端口的上采样电阻为800k、下采样电阻为3.3k。
 AD 端口入口的 AIN 实际值为2.46v,约为2.5伏特,

在正常状态下、APWM 输出占空比为0.5、但 APWM 输出占空比可能波动至0.55


然后在软件中
AD 端口入口的 AIN 值为2.25V。
乘以放大系数0.25*(800+3.3)/3.3=60.856V,采样电压精度为60伏,我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以估计 APWM 上的2.25V (基于0.55占空比)会导致大约10%的电压误差。 然而、 可通过在室温下的单点校准轻松提高电压精度。 这将补偿器件间工艺变化、或者如果您的系统将在高温环境下运行、在温度下进行校准也将提高您的精度。  

    此致、

    Audrey