This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:ILIM 引脚电压

Guru**** 2510655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856919/tps2557-ilim-pin-voltage

器件型号:TPS2557

在数据表中、我看到"TPS255x 使用一 个内部调节环路来在 ILIM 引脚上提供一个经稳压的电压。 "。

您能否告诉我 ILIM 引脚上的电压范围是多少?

-尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    数据表仅显示绝对值(-0.3V 7V)。

    我认为您可以在建议的电阻范围(20k Ω  187k Ω)@(500mA 5A)负载下进行测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢

    Ziv