This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740B:负载电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867992/tps82740b-load-current

器件型号:TPS82740B

我正在考虑使用设置为 Vout = 3V 的降压转换器 TPS82740B。 该系统由锂离子电池供电、Vin = 3.2- 4.2V。 总负载电流要求通常约为100mA、但在20-30分钟内最高可达150-160mA。 这会带来问题、因为根据第4页上的建议运行条件、 转换器输出能力受到限制、具体取决于输入电压:

  • 对于 VOUT 标称值+ 0.7V≤VIN≤5.5V 、输出电流为200mA
  • 对于 VOUT nom≤VIN≤VOUTnom +0.7V、输出电流为100mA

如果我遵循这些规格、则如果输入电压为3.7V 或更高、器件可以提供200mA 的电流。 对于3.2V 至3.7V 之间的输入电压、输出电流将限制为100mA。

就尺寸而言、TPS82740B 是一个极具吸引力的选择、如果可以的话、它将会是很好的选择、然而100mA 电流限制是一个主要问题。 我在评估板上进行了一些负载应力测试、器件在输入电压为3.2V、200mA 时正常工作。 TI 的某个人能否澄清电流限制问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    听起来您已经针对您的应用对器件进行了测试、但它是合适的。  这是最重要的项目。

    100mA 和200mA 只是建议的工作范围。  它不是电流限制。  这些限制背后的想法是、我们希望器件的内部100%模式电路(D/S 第9.4.4节)在工作频率过低之前接合、因为这会对无线电产生负面影响(我们认为无线电在输出上)。  由于您的电流额定值稍低于200mA、输出电压和输入电压高得多、因此模块上的压降较低、100%模式电路应正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我 没有找到 9.4.4、但 在 图17中找到了频率与电流间的关系图。   数据表中没有任何地方 定义了最大输出电流、这仍然是奇怪的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第19页上的第9.4.4节。

    此模块专为200mA 负载电流而设计。  这受其内部开关电流限制(第5页)的支持。