This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:时序问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826366/lm3549-timing-questions

器件型号:LM3549

您好!

我正在与一位客户合作、他们将此应用用于芯片专为其设计的投影应用。 数据表中未涉及的一些问题:

  1. 任何特定通道的最短导通时间是多少?  


  2. 启用通道后、电流达到编程值的典型设置时间是多少?


  3. 与#2相关、设置时间是否与当前先前通道相关? (意味着从调光通道切换到明亮通道与从明亮通道切换到明亮通道之间需要更长的时间?)

谢谢! 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参考 PWM 输入参数、其典型值为1us。

    请参阅下图中的上升时间:

    当它从一个通道变为另一个通道时、灌电流是独立的、但 Vout 可能需要针对不同的 VF 进行调整。 我建议客户自行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您快速回答我的问题。 很抱歉、我的帖子中的格式出现问题、如果有任何问题、我已经解决了。

    对于#1、我认为 PWM 引脚的最短导通时间为1us。 我对 R_EN、G_EN 和 B_EN 引脚的最短导通时间很好奇。 是否有相关规格?

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

         客户机计划使用此部件的应用是什么类型? 精度要求如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是一个小型投影应用。

    他们希望 R、G、B 通道启用时间短至100us。 我意识到数据表将电流上升时间指定为50us、但忽略这一点、EN 引脚上的逻辑是否会对100us 导通时间有任何问题?

    它们将使用 i2c 来调节亮度。

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

        您的 PWM 频率是多少? 由于 PWM 的最短导通时间为1us、 因此  它可以满足100us 的导通时间 PWM 精度。  是否要使用 x_EN 在一个周期内关闭 PWM?   如果一个通道的 PWM 持续多个周期、x_EN 的导通时间将很长。 但是、应该注意一点、为了确保控制在从 PWM 变化到下次使能的下一个颜色时间生效、需要大于超时时间(典型值为300us)。 有关详细信息、请参阅数据表第11页的 PWM 计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在该应用中、我们不会调整 PWM 占空比、而只会通过 I2C 主设备 fader 寄存器进行调光。

    例如、如果通过寄存器将亮度设置为100%、但我们不会更改它、我们是否可以以100us 的间隔循环显示颜色? 它是否可以甚至低于该值?

    • T=0-100us
      • R_EN=1
      • G_EN=0
      • B_EN=0
    • T=100us-200us

      • R_EN=0
      • G_EN=1

      • B_EN=0
    • T=200us-300us
      • R_EN=0
      • G_EN=0
      • B_EN=1

    谢谢!

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       很抱歉耽误你的时间。 我将为您进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       以下是测试结果。

       通道1:R_EN

        通道2:G_EN

        通道3:B_EN

        CH4:R_out (图1)、G_out (图2)和 B_out (图3)的电流。

        

    图1.

    图2.

    图3.

    如需更多问题和详细信息、请随时通过电子邮件直接与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Charles! 这是完美的。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       如有任何疑问、请随时与我联系。