This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:行为

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869086/emb1499q-behavior

器件型号:EMB1499Q

我们正在使用 EMB1428+1499开发新电路板、之前我们使用 evm1402进行了评估。

我们的电路板具有相同的原理图和 EVM 的部件、PCB 布局非常相似。 但 EMB1499无法正常工作...

我找到了 EN (紫色)、GATE LS (黄色)、PWM_CLAMP (绿色)-充电方向的这些波形

 这适用于 EN (紫色)、GATE HS1 (黄色)、GATE HS2 (绿色)-充电方向也是如此

有什么想法吗?

提前感谢。

此致、新年快乐

Massimo Tucci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我强烈建议您再次查看原理图。

    请与 TI EVM 原理图比较并告知我们。 检查 GND 和 PWR。

    我还会 查看您的布局的接地。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的提示。

    我们已经验证了、但还不够、再次检查后发现安装的 R7-R8的值不正确、为5.1k Ω、而不是5.1 Ω。

    原理图和 BOM 正确

    现在运行。

    此致

    新年快乐

    Massimo Tucci