This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:最大电感值

Guru**** 2815085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832585/tps61160a-max-inductor-value

器件型号:TPS61160A

您好!

在此应用中、我们尝试避免 DCM:4.5V 输入电压、15V 输出电压、10mA 负载。

我们是否可以超过最大电感器值22uH? 可能高达100uH? 我想避免任何困难的稳定性问题。

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       否、请勿超过最大电感器值、因为这会影响环路稳定性。 由于对于峰值电流控制、您需要提供足够的电感器电流纹波、对于较大的电感器值、它将影响纹波。

       由于您的负载相当低、我认为很难实现 DCM 模式。

    此致

    肖恩