This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LM36011:I2C 兼容接口问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832490/ccs-lm36011-i2c-compatible-interface-question

器件型号:LM36011

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生。

请告诉我为什么"I2C 兼容接口规范"是2.5V≤VIN≤4.2V、而不是2.5V≤VIN≤5.5V。VIN 是5V 吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

      是的、您可以提供5V 的输入电压、这只是测试条件。 谢谢。

    此致

    肖恩