This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:EMC 设计

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867577/bq25601-emc-design

器件型号:BQ25601

大家好、

我的客户在设计 BQ25601时有两个问题。

1.除了数据表中的电感器选择指南9.2.2.1之外、BQ25601是否需要比正常降压更强的其他特定选择注意事项?

2.我们是否有 BQ25601的 EMC 设计文件?

感谢您回答此问题!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenhao、  

    1)请遵循 9.2.1设计要求部分中的所有项目、而不仅仅是电感器选择指南。 我还建议遵循数据表"引脚功能"部分中的说明。 除此之外、我们建议所有客户使用 BQ25601EVM 作为其设计的参考。

    2)对于2)我们仅提供 EVM 设计文件。 这是您想要的吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    请参阅以下我的输入:

    (1)客户询问电感电感电感是否从2.2uH 增加到4.7uH、在设计时还应注意哪些其他特性?

    (2)它  不是 EVM、而是"电磁干扰"。 客户询问我们是否有办法拒绝这种情况、以影响板上的其他东西。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenhao、

    1) 1)我们建议此充电器的电压范围仅为1.0uH 至2.2uH。 除这些值外、充电器尚未特性化。

    正如您将在提供的部分中所读出的、与设计相关的关键项目是输出电容器和电感器。 较大的电感器将降低交流电流纹波、但也会引入降压转换器的双极频率。 该部分包含我们建议的所有设计注意事项。

    2) 2)为了降低 EMI、我们建议您执行以下几项操作。  

    • 在 PMID 和 VBUS 与地之间添加1nF 电容器、以帮助对由于不连续开关而产生的高频电流进行去耦。
    • 在 SW 和 GND 之间添加 RC 缓冲器封装。  
    • 在 BTST 引脚和47nF 电容器之间添加一个电阻器。  
    • 在转换器电源平面之间添加一个大功率 GND 平面、用作 EMI 屏蔽层
    • 在最坏的情况下、客户将在充电元件上添加金属笼来阻止辐射发射。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回复。

    -文豪