This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:INH 引脚始终为低电平

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856899/lmz31520-inh-pin-always-low

器件型号:LMZ31520

您好!

LMZ31520RLGT 用于我们的一个项目中,用于生成1.5V 电源。 在电路板上电时,此 IC 不提供输出。 在进一步分析中、我们发现 INH 引脚为低电平。 此 INH 引脚由 CPLD 通过一个 MOSFET 驱动、如数据表中的图20所示。

请提供您的建议、为什么 INH 引脚始终处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    您有多少电路板出现了这个 INH 引脚拉低问题? 如果您用新设备替换现有设备,是否仍会出现故障模式? 您能否提供原理图和 PCB 布局以供查看?  

    INH 引脚有一个内部上拉电流源、使用户能够悬空 INH 引脚以启用器件。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的即时响应。

    发现 INH 引脚与 GND 引脚短路。  现在、它在移除短路后开始正常工作。

    谢谢。