This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165

Guru**** 2627175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853850/tps61165-tps61165

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

您好,

我想为我的设计找到 TI LED 驱动器解决方案。

条件如下、

VIN = 13.5V

2.输出电压=26V

3.I_LED = 600mA

TPS61165是否是适合该设计的解决方案?

LED 灯串。

谢谢!

e2e.ti.com/.../LED-strings.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TT、

      恐怕 TPS61165可能不支持这种高功率、 您可以检查一下 TPS61500、这是合适的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TPS61500能够满足我们附加的 LED 灯串模型吗? 对 LED 灯串有任何问题?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../6560.LED-strings.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

       是的、它可以支持 LCD 面板。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    好的、感谢您的支持!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否已建议单独解决单独的 PWM 和使能引脚,并且它也可以满足我们的 LCD 面板要求?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

      您可以在 TI.com 上搜索。我们的 SBE 可能没有合适的器件。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。