This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:当我们希望保持输出为5V?时、最小输入电压是多少

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867778/tps54335a-what-is-the-minimum-input-voltage-when-we-want-to-keep-output-is-5v

器件型号:TPS54335A

大家好、

我是否可以 ?我是否希望保持输出为5V、最小输入电压是多少 μ V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与负载电流有关、您的应用的负载电流是多少? 什么是终端设备?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此线程没有更新、我将关闭它。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn、

    很抱歉耽误你的时间。

    客户现在的输出电流仅为1A。  

    我还在 webench 中进行仿真、即使输入电压为6.5V 也能正常工作...

    我是否可以询问我是否知道 Vout=5V、Iout=1A、如何计算 Vin_min?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下公式大致计算 Vin_min。

    VIN_MIN=[Vout+Iout*(RDSON_L+DCR)]/Dmax-Iout*(RDSON_L-RDSON_H)

    肖恩