This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:支持的最大输出电容器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831820/tps7a4001-max-supported-output-capacitor

器件型号:TPS7A4001

在我们的应用中、

输入电压= 65V

输出电压= 5V

输入电容= 1uF

输出电容= 10uF

R1= 100K (//10nF)

R2= 30K。

我们观察到、一些噪声在输出5V 和反馈引脚处耦合、这会导致输出电压(Vout)下降到2.5V。

在输出电压为100uF 时、未观察到输出电压下降。  

TI 是否建议在输出电压下使用100uF/47uF 电容器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    使用低 ESR 电容器时、TPS7A4001所需的最小输出电容器为4.7uF。  
    TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。  为了最大限度地提高交流性能、应使用10uF 电容器。

    您可能遇到的是噪声耦合到线性稳压器的反馈引脚。
    耦合到此节点的任何噪声都将被内部误差放大器的增益放大。
    耦合到此节点的噪声症状之一可能是输出电压降低、正如您所遇到的那样。

    通过添加一个大输出电容器、您将引入一条低阻抗路径、使交流噪声耦合到接地。
    更强大的解决方案是尝试识别噪声源、然后消除噪声。

    在这些类型的问题中常见的两种噪声类型是传导噪声和电场耦合(也称为电容耦合)噪声。
    传导噪声在噪声源和线性稳压器之间具有共享阻抗。  这可以采用覆铜线迹的形式。  一种解决方案是对噪声进行表征、然后添加一个低通滤波器(通常为 RC 或 LC 滤波器)、在噪声进入 LDO 之前将其消除。
    电场耦合引起的噪声可能来自 PCB 内 LDO 正下方的噪声源。  理想情况下、LDO 的接地端将直接位于其第2层的下方、这将作为电场耦合的屏蔽层。  相反、如果存在噪声信号、例如高 dV/dt 开关噪声或具有快速上升沿的数字信号、则 PWB 平面层之间的电容耦合将使该噪声耦合到 LDO 中。  解决此噪声机制更困难。  典型的解决方案包括降低噪声信号的 dV/dt (如果可能)、切断 PWB 中的布线并使用双绞线将噪声信号布置在 LDO 周围、在最极端的情况下、需要采用新的布局来消除噪声耦合。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"链接。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     μF 数据表、"TPS7A4001器件在任何大于4.7 μ F 的输出电容条件下均可保持稳定"  

    对于我的应用、我必须在输出端使用100uF 电容器、  

    请检查并确认 、器件将在100uF 电容(或47uF 输出电容)下保持稳定?

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    是的、TPS7A4001与100uF 和47uF 输出电容器搭配使用时可保持稳定。

    谢谢、

    斯蒂芬