请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3489 大家好、
我的客户正在使用 LM3489设计 PD Type-C 电源。
它们采用 L30来降低轻负载时的纹波噪声。
他们想咨询您是否可以将电压反馈引脚从 L30前面更改为 L30后面。
我们是否需要关注任何副作用? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.