This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:能否使用 LM5008 &放大器驱动 LM5088的同步引脚;LM5116

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5008, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832218/lm5088-can-i-drive-sync-pin-of-lm5088-with-lm5008-lm5116

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5008LM5116

尊敬的 Sir / Mbam:

我能否交叉检查 LM5008是否能够驱动 LM5088和 LM5116的同步引脚、如下所示?

我的客户说他们做了一个 TINA 仿真、说正在工作、但我只想再次确认、因为我的理解是同步引脚需要一个位置边沿脉冲来触发同步。  

希望很快收到您的回复。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK、

    客户希望使用 LM5008驱动器件的来源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    很抱歉、本例主题的拼写错误、但我的方框图是正确的。  

    终端必须在5V 电源上使用 LM5008作为恒定电压。

    在其设计中、他们希望使用 LM5008驱动 LM5088和 LM5116的 Sync 引脚、以确保电路同步。 您认为它会起作用吗?  

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 SW 节点进行同步关闭、请记住、SW 会上升到 VIN、该 VIN 指定的最高为54VIN。

    您可以使用分压器对 SW 节点进行负载、如果您要使用运算放大器进行信号调节、则需要考虑与之相关的相位延迟、

    我认为外部时钟是理想的解决方案、也是所需的解决方案。