This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:将 ENABLE 引脚绑定到高输入电压的效果

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869098/lm3150-effect-of-tying-enable-pin-to-high-vin

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:CSD18504Q5A

您好!

我有一个实现 LM3150转换器的设计、从24V 额定输入到16.8V 输出。  整体架构似乎正常、但我们会在看起来非常低的电流下同时熔断高侧和低侧 FET。  我们在顶部和底部都使用 CSD18504Q5A 组件、看到它们在相对较短的时间(<10sec)内以3A 的电流进行熔断。  IC 的使能引脚当前通过一个串联电阻连接到 Vin、因此该引脚可看到完全24V 电压。  我知道数据表规格的工作最大值为5V、我认为绝对最大值为7V。  我打算放置一个分压器、以将使能电压降至可用水平、但我想知道引脚上的这种过大电压是否会导致 IC 中的行为导致 FET 烧断?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您可以上传您所关注的开关器件的原理图吗? 谢谢。