This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:OUT 引脚的输出电压上升时间有多长?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832221/tps73801-how-long-is-the-rise-time-of-output-voltage-from-out-pin

器件型号:TPS73801

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请问  输出电压从 OUT 引脚上升多长时间?

在这里、"上升时间"是指从 OUT 引脚上的电压达到由 FB 引脚设置确定的输出电压的10%时的时间间隔

输出引脚上的电压达到 输出电压的90%时。

我知道上述"上升时间"取决于许多参数、例如、在 OUT 引脚上添加的电容/预先确定的输出电压等。

如果不详细了解该 IC 的使用方式、就无法显示准确的值。  

因此、只需要诸如"不到1毫秒"之类的粗略信息。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs 或 Madams:

    请允许我更正我对原始问题的评论。

    >因此,只需要“不到1毫秒”之类的粗略信息。

    是的、粗略的信息对我来说已经足够了。

    但在这里、我想知道的是、

    "上升时间"是否短于100微秒或

    超过该值(几百微秒或更长)。

    因此、请根据这一点回答我的问题。

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinsuke、

    我在环境温度下测试了 TPS73801、具有以下特性:

    VIN = 5V
    Vout = 3V
    Iout =空载(只有电阻反馈可提供任何负载电流)
    Cin 的测量值为63uF
    COUT 测量值为800nF
    从 Vout 到 GND 的电阻器的测量值为9.67k 欧姆。

    在10%至90%的导通期间、在此配置中、线性稳压器需要977us 的电流。
    我已附上示波器图以供参考。

    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬