This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:电流共享

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857030/tps54821-current-sharing

器件型号:TPS54821

大家好、团队、

我们是否可以并行配置 TPS54821并获得高于8A 的输出电流?

我的客户希望在负载时实现8A 电流、只有一个 TPS54821是不够的。 因此、为了实现安全运行、他们希望使用两个 TPS54821来实现此类用例。

他们计划在两个器件之间共享 VSENSE、SS/TR 和 COMP、并为其他器件准备两个电路。

我认为它应该可以工作、尽管它可能会变得嘈杂、但您能否告诉我配置是否存在任何问题?

感谢您的评论。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

       您是否意味着您希望实现超过8A 的电流? 您需要什么负载电流?

    产品系列中还有其他可提供8A 以上电流的器件。 您是否有任何具体原因尝试使用并联转换器?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您需要两个54821并联、则很难为每个相位实现电流平衡、您需要添加更多电路来实现平衡。

    正如 Gerold 的评论所说、我们有更好的解决方案可用于更高电流的应用、请与我们分享您的应用、我们可以为您提出建议。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang San Gerold-San、

    客户需要8A 电流。 TPS54821支持的电流高达8A、因此它们需要一些裕度。 TPS54821通常用于其应用、因此、如果可能、他们希望使用该器件。

    您能否告诉我 TPS54821并行运行所需的附加电路以及您推荐的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San、

    由于我们 通过电子邮件讨论此问题、我将关闭此主题。

    裕昌