This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:效率低于预期

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869039/lm5008a-efficiency-is-lower-than-expected

器件型号:LM5008A

我的客户使用 LM5008A 生成5V、负载为800mW、输入为10V 时、输入功率为1W、输入电压为85V 时、输入功率为5.5W、这明显低于数据表中的效率曲线。

以下电路是否存在任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常、请帮助他们检查测试方法。 或者、您也可以将另一个二极管和输出更改为10V、以查看数据表上的图1。