This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS704:在输出短路时关闭

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TLV704, TPS704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829425/tps704-turn-off-when-the-output-is-shorted

器件型号:TPS704
主题中讨论的其他器件:TPS709TLV704

大家好、团队、

输出短路时、是否有任何方法关闭 TPS70433? 我们需要从电路的角度提出建议。 当客户短接输出时、器件会烧坏。

我还计划推荐使用热关断功能的 TPS709。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、

    我假设您是指 TLV704? 如果是、遗憾的是没有 该器件没有热关断功能、因此长时间短路且 VIN 足够高会损坏器件。

    输入/输出电压和负载电流要求是什么? 我怀疑 TPS709是一个正确的建议、但我想确保它是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我看到... 是的、这是 TLV704、而不是 TPS704。 很抱歉让你感到困惑...

    客户条件是 Vin=12V、Vout=3.3V。 如果您有推荐的低成本器件、请告诉我。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yone - San、

    TPS709目前是避免此问题的最佳选择。


    此致、