This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:输出电压精度

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867507/tps61071-vout-accuracy

器件型号:TPS61071

我的客户根据数据表参数 P12公式设计了随附的原理图文件。

但输出电压与 VOUT 校准公式略有不同。

R1=R2×(Vo/VFB-1) //VFB=500mV

您是否愿意了解如何调整或我们对输出变化有多大的期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    该公式是可以的。 什么是目标电压以及客户当前观察到的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提到在轻路条件下、输出电压比计算公式高一点。

    您是否知道输出电压预期变化量的原因并需要显示该变化量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否分享测量数据? 通常、输出电压会随输出电流发生一些变化。

    另外、请尝试移除前馈电容器并再次检查输出电压。