This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:电容器选择

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856731/tps92513-capacitor-selection

器件型号:TPS92513

大家好、

我想问 外设电容器。

1、 µF 说明书上有一个说明、"为 CCOMP 和 CBOOT 选择额定值为10V 或更高的0.1 μ F 陶瓷电容器。" 9.4.1 标准组件选择

我们为什么需要针对 CBOOT 提供10V 或更高的额定值?

电容器额定值取决于 VIN 电压还是 PH 电压?

2、为什么在 IADJ 和接地之间需要电容器?

对电容器有任何要求吗?

谢谢、此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    1) 1) Cboot 电压标称值为6V、10V 陶瓷电容器下一个标准电压额定值高于6.3V。  Cboot 上的电压与 PH 电压无关、仅以 PH 为基准。  COMP 可以使用较低电压的电容器、但高值 MLCC 电容器上的电容会随施加的电压而变化。  额定电压较高的电容器不会像快速下降电容值那样快。  在 COMP 上、这会改变频率响应、但如果设计保守、这一点实际上无关紧要。

    2) 2) 如果布局良好且 Iadj 上没有噪声、则可能在没有电容器的情况下消失。  由于它控制电流设定点、最好对其进行滤波以防止噪声导致不必要的运行。  没有实际要求、其额定电压应高于施加给它的任何电压。

    请注意、9.4.1是一个设计示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的解释。

    我只是理解。

    Hideki