This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输入电容器 ESR

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869076/tps562200-input-capacitor-esr

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:LM1085

您好!

我知道该器件专为具有低 ESR 的陶瓷输出电容器而设计。 这是否也适用于输入电容器、或者输入电容器的附加 ESR 是否正常、并且它将保持稳定?

在这种情况下、应用是我的电路具有一个 LM1085、它将输入电压调节为12V、然后使用 TPS562200获得3.3V 线路。 LM1085的输出接近 TPS562200的输入。 这里的问题是 LM1085需要具有一些 ESR (钽)的输出电容器、但 TPS562200旨在实现低 ESR、但如果这也适用于输入、我找不到相关信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    输入电容器可以使用具有 ESR 的电容器。 实际上、该器件对输入电容器没有任何限制。 MLCC 或电子电容器都适用于输入电容器。  

    BRS、  

    Edwin。