请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 主题中讨论的其他器件:LM1085、
您好!
我知道该器件专为具有低 ESR 的陶瓷输出电容器而设计。 这是否也适用于输入电容器、或者输入电容器的附加 ESR 是否正常、并且它将保持稳定?
在这种情况下、应用是我的电路具有一个 LM1085、它将输入电压调节为12V、然后使用 TPS562200获得3.3V 线路。 LM1085的输出接近 TPS562200的输入。 这里的问题是 LM1085需要具有一些 ESR (钽)的输出电容器、但 TPS562200旨在实现低 ESR、但如果这也适用于输入、我找不到相关信息。
谢谢你