This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:LS 周期限制是否可以更高?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857017/lmr23610-can-the-ls-cycle-limit-be-higher

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件: LM43601

这还没有成为问题、但我们认识到 LMR23610的启动限制基于增加到电路输出端的外部电容数量。 我们将 LMR23610用于输出路由到外部端口的应用中、该端口可为外部附件供电、因此我们可能会遇到输出无法启动的情况、因为向负载添加了太多的电容。

 

由于 LS 电流限制特性、输出端的大(意味着只有大约100uF)容性负载将在输出可充电之前触发64周期限制。 这假设还存在一个负载、该负载将在5mSec 休眠期间将输出放电回零。 另一方面、我们确实需要折返功能、这正是我首先选择此器件的原因。 其他降压稳压器将保持峰值电流限制运行、并使电路的其他部分和/或降压稳压器本身过热。

 

我对该部件的工作方式感到满意、我只希望 LS 周期限制高出大约4倍。 电流限制较高的器件并不是真正的解决方案,因为电路可能会过载而不会尽快进入电流限制。 没有折返功能的较低电流器件无法提供足够的功率。

 

有什么建议吗? 我怀疑 TI 很快就会发布256周期限制器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用具有可编程软启动功能的器件。

    LM43601

    很遗憾、我们无法提供定制修整。