This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:正确理解了在运输模式下禁用 BATFET 时可以连接适配器?

Guru**** 2387990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857039/bq24193-correct-to-understand-that-an-adapter-can-be-connected-while-disabling-the-batfet-for-shipping-mode

器件型号:BQ24193

您好!

BQ24193具有关闭 BATFET 的运输模式、可降低泄漏电流对电池放电的影响。  

数据表介绍了要设置的寄存器(包括禁用看门狗计时器)、以及通过连接适配器可以再次打开 BATFET。 但是、在禁用 BATFET (和看门狗计时器)的同时还可以连接适配器是否正确、以避免由 SYS 供电的主机 MCU 裸片? MCU 可以通过 I2C 对相关寄存器进行编程、同时仍由 VBUS > SYS 供电、然后在适配器断开连接后首先断电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要连接了 VBUS、为 SYS 供电的降压转换 器就会开启、除非您使用 HiZ 位将其禁用、无论是否连接了电池或 BATFET 都是禁用的。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的以下陈述是否应理解为1)在插入适配器时自动开启 BATFET、或2)简单地说、由于电源再次可用、因此可以将其打开、例如 I2C?:

    '一旦 BATFET 被禁用、就可以通过插入适配器来打开 BATFET。'

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我需要在实验中检查它。  对于我们的一些具有运输模式的 IC、这是正确的。  不确定这一个是否正确。  很快就会回来。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BATFET 关闭且重新应用 VBUS、IC 会自动启用 BATFET。  

    此致、

    Jeff