请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755 您好 TI
我们测试了 TPS23755、发现输出电压范围很大。
轻负载输出为12.18V/30mA。 满载12.95W 输出为10.97V/1.18A
电压范围为1.21V。 更换变压器后、该范围可降至0.8V。
原因是什么?
如何改善输出电压范围的稳压?
谢谢你。
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
我们测试了 TPS23755、发现输出电压范围很大。
轻负载输出为12.18V/30mA。 满载12.95W 输出为10.97V/1.18A
电压范围为1.21V。 更换变压器后、该范围可降至0.8V。
原因是什么?
如何改善输出电压范围的稳压?
谢谢你。
Jerry
你(们)好
TPS23755EVM-894上的变压器、而不是变压器、如下所示。
e2e.ti.com/.../5140.TOEP13_5F00_TPS23755_5F00_transformer.pdf