This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:关于在高海拔使用的情况。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867617/tps61026-about-the-case-of-using-at-high-altitude

器件型号:TPS61026

你(们)好

 你(们)好

是否对在高海拔使用的情况有任何担忧?

这里是条件

 

-       海拔:4000-5000米

       大气:600–900 HPA

 

谢谢、此致、

米希凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michikai、

    遗憾的是、我们没有有关器件在高空性能的数据和实验。

    客户是否发现任何其他指定用于此类条件的电力电子元件? 这些组件可能会对我们有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

     

    您提到的是,我们在高海拔使用时没有规格和限制?

    因此、如果客户遵循数据表的规格、则可以在高海拔使用我们的组件。

     

    对于其他组件,我将向客户询问。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    在网站上搜索时、高海拔高度的影响主要是热性能。 因此、客户可能需要确保 IC 热性能符合规格。