This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87384M:最大焊接厚度

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832077/csd87384m-max-solder-thickness

器件型号:CSD87384M

您好:

我想向客户询问有关 MPB 封装焊料厚度的问题。

因为我们可以在数据表中找到特定的0.08。

但是、从 slma007本文档中可以看出、图5、参考后的目标焊料厚度-芯片= 50um (按圆顶印刷尺寸为25um、在制表符=30um 上)

我们如何理解这两个部分参数?

还是0.08mm 是焊接厚度要求的最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    感谢您关注 TI FET。 我正在与封装工程师进行检查、并将在收到他的回复后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    再次感谢您关注 TI FET。 下面是我从包装团队收到的回复。

    0.08是共面规格、不一定是焊接顶盖/高度。 这是 一个与平面 C 相关的共面规格。这意味着裸片中已经有一个圆顶。

    slma007中的图(图5)对应于电路板上的 SMT 焊接厚度。 例如、当您使用丝印板厚度为100时、它的设计具有开口、因此总回流焊料(包括回流后的预顶焊料)将为50um BLT (键合线厚度)和30um 的焊片。

     作为 POD (封装轮廓图)的图纸是我们发货时的单独规格(尚未安装在 PCB 上)。