This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022最低开关频率

Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866827/lm5022-lm5022-minimum-switching-frequency

器件型号:LM5022

LM5022可支持的最小开关频率(编程 RT 电阻器)是多少? 可以将 LM5022用于70kHz 设计吗?

如果器件无法通过对 RT 电阻器进行编程来支持70kHz、那么是否可以使用外部70kHz 时钟并连接到 RT/SYNC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提出问题并使用 LM5022。

    LM5022将在70kHz 下工作、内部没有限制最小开关频率的任何内容。 在70kHz 时、动力总成组件可能会非常大。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、如果我们通过 RT 电阻器将 LM5022设置为70kHz、那么它和开关频率容差是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表中未指定容差。 我想它应该是200kHz 规格的+-15%级别。 我们需要进一步检查是否存在其他参考数据。