This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853934/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

大家好、在文档 http://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf 中的第2.9.3节 WHr 充电

 下面列出了一些参数、我们希望了解具体参数。 如果有人能解释、将会非常感激。 谢谢你

1) 1)电池充电电压 T2–T3
2) 2)充电锥形电压
3) 3)当前锥形窗口
4) WHr 终端容量
5) WHr CV 步骤
6) FC WHr 清除

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximiliano

    您是否正确查看了 TRM? 这些参数在那里使用。 表示1。 这只是该温度生成器的 JEITA 电压值。

    2和3确保满足锥面要求。 通常无需修改、除非您使用的是非常小的电池、如<200mAh。

    4.确保电池已正确充满电。

    5.确保已达到充满电。 无需修改。

    6.指示充电何时重新开始。

    谢谢


    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    非常感谢您的解释、但由于我们从这些技术开始、我们仍然感到困惑。

    JEITA 是否需要电池内部有 NTC? 我们有普通锂离子电池7.2V 20Ah。 请参阅随附的数据表。

    如果 JEITA 就是这种情况、我们决定跳过 WHr。 但是、从数据表中我们仍然不知道在上面列出的所有6个参数中添加哪些值。

    也许您可以通过查看数据表来帮助我们、并为我们提供有关要使用的值的提示。

    非常感谢

    此致

    e2e.ti.com/.../2s4p-26650-7.2v-20Ah-battery-pack-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于 Jeita 似乎不是您的要求(如果您知道的话)、您可以将充电电压和电流设置 为温度范围的相同值。

    谢谢

    Onyx