This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832328/lm61460-q1-lm61460-q1

器件型号:LM61460-Q1

您好!

我想知道以下150MHz 和50MHz 是什么意思?它是开关频率还是什么?

当 RBOOT 对 CBOOT 短路时、上升时间很短。 SW 节点谐波在高于150之前不会滚降

MHz。 如果 CBOOT 和 RBOOT 通过700连接,则高侧导通导致的转换时间限制为 NO

将13.5V 转换为5V 时、典型值大于13ns、10ns。这种缓慢上升时间允许在 SW 节点中产生能量

大多数情况下、谐波将在50MHz 附近滚降

非常感谢您的回答!

此致、

张爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华  

    LM61460-Q1的开关速度可达2.5MHz、以避免调幅频带中的发射、同时确保 FM 频带中的谐波能量足够低。

    LM61460-Q1可通过适当布局的小型差分 EMI 滤波器 BOM 通过 CISPR-25 5类标准。  不需要共模扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    如果绘制 SW 节点波形的频谱、则会有一个频率、在该频率下、功率开始以40dB/十倍频的速度下降、而不是20dB/十倍频的速度下降。 我要附上 training.ti.com 上显示此模式的幻灯片。

     

     

    正是功率密度与频率间的斜率变化曲线所指的频率。

    此致、Robert