This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电源管理论坛

Guru**** 2615915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867755/bq34110-power-management-forum

器件型号:BQ34110

我想知道 CCGAIN 的有效范围是多少。 我想将校准例程嵌入到微控制器中、并且我正在使用从应用手册 SLUA640B (

http://www.ti.com/lit/an/slua640b/slua640b.pdf  -函数 floating2Byte())。

代码使用的 pow()对于闪存空间有限的微控制器来说非常大。 由于只使用2.0的幂、因此它可以替换为更简单的函数或循环。 但是、我想避免使用浮点、并使用更友好的微控制器(Cortex M0)定点。 我猜 CCGAIN 范围是0.1到10甚至更窄(在我使用的开发套件中、存储的值接近0.5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    对于此监测计、我建议如下:

    1.对您计划使用的感应电阻器在 EVM 上使用校准程序。 然后、最小/最大范围的偏差值与该值相差30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姜康,非常感谢。

    较旧。