This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:在12V 输出时、最大电流可以达到多大的 A?

Guru**** 2528720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830261/tps54560b-at-output-of-12v-how-much-a-can-the-current-max-reach

器件型号:TPS54560B

尊敬的 TI 团队:

  我使用 TI TPS54560B。 从产品描述中可以看出 Vin (Max):60V、Vout (Max):58.8v 和 Iout (Max):5A、我进行实际测试、问题如下、请回答:

我使用输入53V 和输出12V。 当电流达到2.5A 时、输出电压跳变。 为什么?

输出12V/3A、这是可行的吗?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享波形吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将暂时关闭此线程。  

    如果问题仍然存在、请与我们分享输入/输出/SW 波形以诊断此问题。