This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1旋转至不同的 IC &放大器;电路。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832292/lm5170-q1-lm5170-q1-spin-off-to-different-ic-circuit

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好 TI 团队

LM5170-Q1通过云旋转来控制 IC、该 IC 具有跟踪功能(不带内部 Vref)、驱动器 IC、电流感应电路、可实现出色 CC 功能的内部电流环路、交错(两相)、多相、双向电流以及 Oring MOSFET 控制和驱动器。

这意味着 LM5170-Q1包含五个我们需要的功能。

跟踪(不使用内部 Vref 更好)

驱动器 IC

电流感应电路

内部电流环路

交错(两相)

ORing MOSFET 控制和驱动器

现在、如果我们不使用 LM5170-Q1、您有什么建议。

其他 IC 器件型号和解决方案。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。  实际上、LM5170已经能够支持其中的大部分。  如果您使用跟踪信号替换2.0V 基准电压器件、则可以立即在 EVM 上应用跟踪。  不确定您的 OR-ing 控制规格。  我们不会在 E2E 中讨论产品定义。  如果您想进行更详细的讨论、请联系您所在地区的 TI 销售人员或 FAE、并通过他们与我们进行交流。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi