This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用 Bq40z80、我想将化学 ID 更新为705、我该怎么办?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853225/bq40z80-using-bq40z80-i-want-to-update-the-chemical-id-to-705-what-should-i-do

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

使用 Bq40z80、我想将化学 ID 更新为705、我该怎么办?  bqStudio 版本:1.3.93

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

       您需要从 TI 网站下载最新的化学更新程序包、您可以使用关键字化学更新程序进行搜索。

       安装更新程序包后、您可以通过单击 bqstudio 工具栏上的化学选项卡下载化学物质、然后在新创建的化学选项卡表中选择所需的化学 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了以下操作、但仍未显示化学 ID 705。

    1.下载“bqStudio Chemistry Updater”文件并保存扩展名*.zip

    2.将支持 Impedance Track (IT)的监测计连接到 PC 并打开 Battery Management Studio (bqStudio)。 bqStudio 必须自动检测监测计。 或者、从选择列表中选择启用了 Impedance Track 的监测计。

    3.从 bqStudio 的"Help"菜单中选择"Update Chemistry (更新化学成分)"。 出现提示时、将 bqStudio 指向下载的 zip 文件。 更新成功后、将显示一条确认消息。

    bqStudio 版本:1.3.86    完成显示: Chemistry is up-Date.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否复制压缩文件夹中化学文件夹的内容并将其粘贴到计算机上的地址中、以查看是否提供了 ID 705?

    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry

    谢谢

    Onyx