This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561 - Nu 引脚连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853606/bq27z561-bq27z561---nu-pin-connection

器件型号:BQ27Z561

我们使用的是 BQ27Z561YPHR 芯片。 问题是 NU 引脚连接到 PCB 上的 BAT_SENS 引脚(请参阅随附的原理图)。 问题是,这种错误会给董事会带来什么后果? 这会如何影响芯片的性能? 它会影响多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我没有看到随附的原理图、但根据我们的描述、我无法判断它们会产生什么影响、因为我们从未对此进行过测试。 不过,我不建议这样做。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx-谢谢您的回复-添加原理图-我们没有路由空间-这个命令是一个函数、我们只是想知道建立连接是否有任何负面影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法肯定地说、这会对芯片的线路产生什么影响。 我怀疑这会是因为该引脚是一个无连接引脚、因此不应产生负面影响。 保持连接、您将自行承担风险。

    谢谢

    Onyx