This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:在 ANE-OUT 运行中、SNS 引脚是否仍可用作可连接到远程负载以实现精度反馈的感测功能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856590/tps7a83a-in-any-out-operation-does-sns-pin-still-work-as-sense-which-can-be-connected-to-remoted-load-for-accuracy-feedback

器件型号:TPS7A83A

您好!  

TPS7A83A 可用作 ANY 输出操作。 目前、中的 SNS 引脚直接连接到原理图和布局上的输出引脚1。 但实际远程负载电压低于路径损耗预期值。 那么、是否可以将 SNS 引脚直接连接到远程负载、以获得更精确的反馈到误差放大器? 在这种情况下、将 SNS 连接到远程负载点时、是否可以稍微提高输出?

 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyu、您好!  

    是的、在任何输出操作中使用时、SNS 应直接连接到负载侧、以提高重负载期间的精度。  

    此致、  

    Jason Song