This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM350A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LM350A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829556/lm1085-lm350a

器件型号:LM1085
主题中讨论的其他器件: LM350A

e2e.ti.com/.../_68510198F8764772_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队

    我是 Andy。

    我想知道如何设计一个电路来控制 LDO (LM1085或 LM350A)。

    我可以参考任何文章吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能不能说明您要做什么>由于您使用的是 LM1085或 LM350A、您似乎正在尝试支持高负载电流。 您希望支持的输入/输出电压范围是多少?您的应用的标称和峰值负载电流是多少?

    如果您尝试支持的电流超过3A、我们提供了以下 TI 参考设计(TIDA-10232)、其中显示了如何使用电压更低且更新的器件来实现此目的。

    请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    由于这是一个星期,没有答复,我们认为这一问题已经得到解决。  如果情况并非如此,请随时答复。

    此致、  
    Jason Song