请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
这适用于串联连接2节电池的锂离子电池组。
BQ28Z611的 VIMA 默认阈值为3.7V 校验电压、50mA 校验电流、200mV 增量阈值和5s 延迟。
电池供应商建议将这些阈值更改为4V 检查电压、50mA 检查电流、500mV 增量阈值和20s 延迟。
500mV 增量阈值似乎过大。
是否有指南说明如何正确设置这些阈值以提供安全操作、同时避免错误的永久故障?
维克多