This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何正确设置 PF VIMA 阈值?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853623/bq28z610-how-to-set-the-pf-vima-thresholds-properly

器件型号:BQ28Z610

您好!

这适用于串联连接2节电池的锂离子电池组。

BQ28Z611的 VIMA 默认阈值为3.7V 校验电压、50mA 校验电流、200mV 增量阈值和5s 延迟。

电池供应商建议将这些阈值更改为4V 检查电压、50mA 检查电流、500mV 增量阈值和20s 延迟。

500mV 增量阈值似乎过大。

是否有指南说明如何正确设置这些阈值以提供安全操作、同时避免错误的永久故障?

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我不确定 VIMA 的含义、但请参考测量仪表的技术参考手册和您的系统规格进行设置

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    VIMA =电压不平衡激活。  这是一种永久性的故障保护机制、可在电池电压不平衡时禁用电池组。

    bq28z611是 bq28z610的定制版本。  请参阅 SLUUA65B TRM。

    我正在寻找测量仪表中默认设置的理由、以及为我们的电池系统设置这些参数的任何文档或指南。

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于定制器件、请通过您的 FAE 与我们离线

    谢谢

    Onyx