This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:启动时的 I/O 状态

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90120, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830473/ucd90320-i-o-state-at-start-up

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90160UCD90120

您好!

我知道 、对于 UCD90160和 UCD90120、某些引脚、如 FPWM、在 UCD 加电时被驱动为低电平、直到 POR 被释放。 UCD90320上的情况是否仍然如此、或者所有 I/O 引脚是否保持在三态?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 UCD90320、所有 I/O 均为高阻态。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe